主题中讨论的其他器件:TIDA-00891、
在 TIDA-00891中、连接如下;USB_TXN 连接 SSRXN

但在数据表中、连接如下所示、TXN 与 SSTXN 连接。

我是否可以知道哪一项是正确的? 接下来应该是什么?
谢谢!
Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TIDA-00891中、连接如下;USB_TXN 连接 SSRXN

但在数据表中、连接如下所示、TXN 与 SSTXN 连接。

我是否可以知道哪一项是正确的? 接下来应该是什么?
谢谢!
Rayna
尊敬的 David:
感谢您的回复~
我想了解 HD3SS3220中多路复用器的内部连接。
TX 和 RX 如何在内部连接 TX1、RX1、TX2、RX2?
Tx 是否与 TX1和 TX2连接、RX 是否与 RX1、RX2连接、TX 是否与 RX1、RX2连接、RX 是否与 TX1、TX2连接?


此外、您能否帮助查看随附的原理图? 如果有任何错误、请找出。 非常感谢!
e2e.ti.com/.../XCZU4CG_2600_HD3SS3220_5F00_UFP-schematic.pdf
您好!
这是 UFP 还是 DFP 设计?
对于 FPGA、USB org 将 TX1/TX2定义为发送器、将 RX1/RX2定义为接收器、是 GT3_USB1_SSTX_P/N 发送器还是接收器?
谢谢
David