This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:当电缆长度为0.5m 至6.5m 时、屏幕闪烁

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064469/ds90ub933-q1-when-cable-from-0-5m-to-6-5m-the-screen-flickers

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好,团队

客户现在使用933+934、

摄像机:OV2718+OV491+TI933;

音响主机:TI934

1920*384*50fps

POC 为5V

当电缆为0.5米时、它可能会显示正常。

当电缆长度延长至6.5m 时、屏幕会闪烁。

我是否可以询问我们是否有寄存器来增强信号? 或者如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    您能否检查较长的电缆长度是否满足信道要求?

    您可以使用 ALP 中的边距分析工具(MAP)检查链路运行状况。 以下 是两 个应用手册、其中包含有关地图工具的更多信息:  

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla301 和 https://www.ti.com/lit/pdf/snlu243 

    您使用的是哪种电缆和连接器? 电缆的特性是什么?

    接收器包含一个自适应均衡器(AEQ)、可持续监控电缆特性、以了解电缆的长期老化和温度
    更改。 AEQ 会尝试优化 RX 接收器的均衡设置。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、  

    AEQ 自动打开、对吧? 无需调整寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    是的、AEQ 会自动启动。 没有用于调节933/934的寄存器。

    最棒的

    Shruti