请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB933-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
您好,团队
客户现在使用933+934、
摄像机:OV2718+OV491+TI933;
音响主机:TI934;
1920*384*50fps;
POC 为5V
当电缆为0.5米时、它可能会显示正常。

当电缆长度延长至6.5m 时、屏幕会闪烁。

我是否可以询问我们是否有寄存器来增强信号? 或者如何解决这个问题?