This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:100Base-T1测试失败

Guru**** 2772365 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062039/dp83tc811r-q1-100base-t1-test-fail

器件型号:DP83TC811R-Q1

您好、专家、

我们的客户使用  DP83TC811R-Q1、100Base-T1出现故障。 测试报告如下所示。 请提供一些调试提示吗? 非常感谢!

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    模式转换是非常敏感的测量。 这取决于电路板布局和测试装置。

    客户可以再次尝试校准测试装置(测试装置板+ SMA 电缆等)并重新进行测量。 否则、必须改进 trdp 和 trdm 布线的长度和环境匹配。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    您是否有介绍如何 校准测试装置的报告或应用手册? 我们是否有测试设置图? 是否有用于执行测试的说明? 我们的客户将再次执行测试、他们需要这些文档。 如果您可以支持、那将非常好。 谢谢  

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    我附上一些 PCB 布局图和原理图。 请帮助审核。 您是否有一个名为“PADS”的应用程序。 我们的客户可以提供 PADS 文件。 审核更简单。 非常感谢您的努力。

    e2e.ti.com/.../PCB-layout-_2600_-schematic.7z

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    客户需要联系测试设备供应商以了解所需校准的详细信息。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有焊盘。 我查看了共享布局。 它们是否可以共享差分对周围/下方的接地层。 它们还可以尝试移除 ESD 器件并进行测量(在对夹具+ SMA 进行校准后)。 此外、确保使用长度匹配的 SMA 电缆

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vikram、

    请参阅下面的 PCB 布局图。 谢谢!

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此布局是否也显示顶层下方的接地层(根据要求)?  

    当然、我可以看到完整的 trdp 和 trdm 布线(从 PHY 到连接器)位于顶层、没有任何过孔。 是这样吗?

    trdp 和 trdm 布线的长度不匹配是什么(我看不到明显的不匹配、但可能它们可以共享长度)?

    他们可能还会尝试前一封电子邮件中的其他建议(使用匹配的 SMA 电缆进行 ESD 移除和校准)。 这可能会有所帮助。