This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII 接口 VIH/VIL

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064354/dp83869hm-rgmii-interface-vih-vil

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

客户 的 iMX6 RGMII 接口为1.5V 逻辑、无需电平位移即可直接通信吗?

如果我的理解是正确的、则 VDDIO 具有内部 LDO 1.8V 选择。

因此 、参考 VDDIO x 0.35和  VDDIO x 0.65、即0.63V 和1.17V。 我觉得还可以,但是要仔细检查一下

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢你的答复。  

    内部 LDO 用于模拟。

    您是否有关于  连接 到 DP83869的电源的原理图或信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的反馈。

    客户还不是很满意、他们想知道 RGMII 接口是否需要电平转换?

    或者在为 DP83869供电时需要注意的任何事项?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢你的答复。

    我假设客户将为 VDDIO 使用1.8V 电压。 PHY 不允许1.5V 电压。

    它取决于输出电平和负载、包括布线长度。

    PHY 将在 Rx 的输出上输出1.8V 电压,如果这对 I.MX ?  

    如果您添加电平转换器、它们必须位于两个方向。

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  Sreenivasa。

    那么、RGMII 接口需要 TXB 等自动双向电平转换? TXB 带宽大约为100Mbps 至140Mbps、RGMII 也是100Mbps 总线、我的理解是否正确?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    感谢你的答复。

    RGMII 信号不是双向的。

    如果您计划使用电平转换器,则可以考虑在两个方向上使用1.5->1.8V 和1.8V->1.5V。

    此致、

    Sreenivasa