This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:D 引脚上的内部上拉电阻

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063671/thvd1450-internal-pull-up-on-d-pin

器件型号:THVD1450

各位专家:

数据表显示 THVD1450 D 引脚支持内部上拉电阻。  

1、D 引脚是否有内部上拉电阻器?

2.对于内部上拉、是否不需要任何外部上拉电阻器?

3.内部上拉电阻值是多少?

客户测量 D 引脚、在 VCC=3.3V 时 D 引脚的电平大约为2.5V。 D 引脚上未连接探头以外的负载。 我们假设有多个 M Ω 内部电阻器。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 和/RE MΩ 为具有2k Ω 电阻器。 我想 D 上拉具有相同的值。

    如果您担心引脚可能会拾取噪声、则可以在外部添加更强的上拉电阻器。