Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1450 各位专家:
数据表显示 THVD1450 D 引脚支持内部上拉电阻。


1、D 引脚是否有内部上拉电阻器?
2.对于内部上拉、是否不需要任何外部上拉电阻器?
3.内部上拉电阻值是多少?
客户测量 D 引脚、在 VCC=3.3V 时 D 引脚的电平大约为2.5V。 D 引脚上未连接探头以外的负载。 我们假设有多个 M Ω 内部电阻器。
此致、
Uchikoshi