请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我有一些问题。
(1)我使用两个 TPS65988DH 测试了源/UFP 的工作情况。(请参阅随附的图)
我无法从 SOURCE /UFP 的端口2输出5V 电压。 输出为0V。
原因是什么? 您能告诉我有关此问题的解决方案吗?

(2)关于 F/W 工具中的“端口配置”,什么是 DRP? (双角色数据? ,双角色电源?)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一些问题。
(1)我使用两个 TPS65988DH 测试了源/UFP 的工作情况。(请参阅随附的图)
我无法从 SOURCE /UFP 的端口2输出5V 电压。 输出为0V。
原因是什么? 您能告诉我有关此问题的解决方案吗?

(2)关于 F/W 工具中的“端口配置”,什么是 DRP? (双角色数据? ,双角色电源?)