This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:当端口2设置拉电流/UFP 时、TPS65988DH 无法输出。

Guru**** 2969020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062141/tps65988-the-tps65988dh-cannot-output-when-port2-sets-source-ufp

器件型号:TPS65988

您好!

我有一些问题。

(1)我使用两个 TPS65988DH 测试了源/UFP 的工作情况。(请参阅随附的图)

   我无法从 SOURCE /UFP 的端口2输出5V 电压。 输出为0V。

   原因是什么? 您能告诉我有关此问题的解决方案吗?

     

(2)关于 F/W 工具中的“端口配置”,什么是 DRP? (双角色数据? ,双角色电源?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于 VIN_3V3在进行灌电流连接之前是否通电、也取决于您的电路是否正确处理此配置。 为了便于参考、我建议在布局部分查看 EVM 用户指南。

    在本例中、DRP 指的是 PD 控制器的两个 UFP/DFP 角色。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    第一个电源为 VIN_3V3、第二个电源为 VBUS1 (端口1 /接收端)。

    在这种情况下、没有电池电量耗尽模式。

    为什么端口2 (拉电流/UFP)输出电压不能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 pjt 文件、我可以查看这些配置?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的合作。

    我关闭了这个线程、因为我在数据表中找到了这个问题的原因。

    原因如下。

    我想设置 UFP、但数据表描述了0x28寄存器中的灌电流。