This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:使用 TUSB8044A 替代 TUSB8041

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062959/tusb8044a-to-use-tusb8044a-to-replace-tusb8041

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

大家好、

由于 TUSB8041短缺、因此我们的客户希望使用 TUSB8044A 作为替代产品的第二个来源。

但有些不确定的部分需要 BU 的澄清。

初步比较后、发现引脚40、引脚42和引脚45的名称不同。
我提供了下面所示的图片、以便更快速地理解。
(1)。 引脚40和引脚42均为下拉电阻器。 是否可以更改为 TUSB8044A?
(2)。 USB 3.2 x1 Gen1是否指 USB3.1? 此电路是否也可以用于 USB 3.0? 向后兼容!
(3)。 USB 告示板有什么作用? 由于 TUSB8041没有此功能、此功能是否会影响客户的正常运行?