主题中讨论的其他器件:DS90UB913A-Q1
您好!
我们希望使用 DS90UB954 EVM 连接到 DS90UB913摄像头。
由于 DS90UB954似乎只能连接 到 DS90UB953/951、因此当我们直接连接到 DS90UB913 时、I2C 无法识别它。 (是 RX0还是 RX1)
您能否帮助 告知您可以 修改哪些 DS90UB954寄存器设置来识别 DS90UB913?
我们是否需要其他设置来建立连接?
谢谢你。
此致、
Cindy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望使用 DS90UB954 EVM 连接到 DS90UB913摄像头。
由于 DS90UB954似乎只能连接 到 DS90UB953/951、因此当我们直接连接到 DS90UB913 时、I2C 无法识别它。 (是 RX0还是 RX1)
您能否帮助 告知您可以 修改哪些 DS90UB954寄存器设置来识别 DS90UB913?
我们是否需要其他设置来建立连接?
谢谢你。
此致、
Cindy
Cindy 您好、
没有 必要、I2C pass_through 全部是一个不太常见的用例、主要用于调试 I2C
消息、因为无论有效 I2C 地址如何、它们都将分别传递所有地址。
2. 954将处于 RAW 模式(兼容 DS90UB913A-Q1)请参阅913数据表中的"10.4器件功能模式"部分和954数据表中的"7.4器件功能模式"和"7.4.2 RAW 模式"部分。 您的 PCLK 可以在10-100MHz 范围内。 '在12位高频模式下、像素时钟频率除以外部振荡器频率必须为1.5。'
此致、
Shruti