This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:DS90UB954连接到 DS90UB913

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061795/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-connecting-to-ds90ub913

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB913A-Q1

您好!

我们希望使用 DS90UB954 EVM 连接到 DS90UB913摄像头。

由于  DS90UB954似乎只能连接 到 DS90UB953/951、因此当我们直接连接到 DS90UB913 时、I2C 无法识别它。 (是 RX0还是 RX1)

您能否帮助 告知您可以 修改哪些 DS90UB954寄存器设置来识别 DS90UB913?  

我们是否需要其他设置来建立连接?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    913是否具有 PoC?  

    是否可以共享954的寄存器转储? (如果可能、也可以是913?)

    在954 EVM 上、您绑定到哪种模式? 你有锁吗? 您是否启用了正在使用的 RX 端口的读取和写入?

    请 在 954中共享这些寄存器的值:0x04、0x0C、0x4C、0x4D、0x4E、 0x5B 和0x6D。  

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    感谢您的回复。

    更改0x58和0x6D 的设置后、可以识别913。

    客户对此有2个问题:
    当传感器是 2字节地址和2字节数据时、是否需要打开"I2C 传递全部"以便可以处理每个命令?

    2. 如果图像为1280*72030fps raw12,如何设置 MIPI 时序?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    没有 必要、I2C pass_through 全部是一个不太常见的用例、主要用于调试 I2C
    消息、因为无论有效 I2C 地址如何、它们都将分别传递所有地址。  

    2. 954将处于 RAW 模式(兼容 DS90UB913A-Q1)请参阅913数据表中的"10.4器件功能模式"部分和954数据表中的"7.4器件功能模式"和"7.4.2 RAW 模式"部分。 您的 PCLK 可以在10-100MHz 范围内。 '在12位高频模式下、像素时钟频率除以外部振荡器频率必须为1.5。'

    此致、

    Shruti