This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:数据表中缺少规格

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP403, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060936/tfp403-missing-specifications-in-the-datasheet

器件型号:TFP403
主题中讨论的其他器件:TFP401TFP401A

您好!

我对数据表中缺少的技术数据有一个一般性问题:

  1. 缺少保证高输出电压和低输出电压(VOH 和 VOL)的规格。 您能提供吗?
  2. 对于1个像素 OCK_INV=HIGH、PIXS=LOW、缺少第(2)个“保持时间、数据、到 ODCK 上升沿的控制信号”规格。 您能 提供吗?

非常感谢、此致、

K. Wawrzyniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K. Wawrzyniak

    您是否有理由使用 TFP403? 为什么不使用 TFP401/401A?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TFP403已在中进行设计。 因此、请告知我们规格数据。

    但我们也在为未来的设计评估较新的器件。 您能告诉我们这两个器件之间的主要差异以及 TFP401/A 的可能优势吗?

    谢谢、此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus

    这两个器件的区别在于引脚排列。

    对于 VOH 和 VOL、您可以参考以下内容。 因此 VOH 为2.4V、VOL 为0.8V。

    有关时序信息、您可以参考 TFP401A 数据表。

    谢谢

    David