This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65993BFRSL PD FW 问题

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061597/tps65994qfnevm-tps65993bfrsl-pd-fw-issue

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS65993

我们的项目(Emdoor AG958)使用的是 TPS65993BFRSLR (单端口) PD 控制器、它是一款简单的 TPS65994 (双端口)。 我们只有 TPS65994 PD FW (SKU2_#5_B0_994BF_KB8002_v6_8_8_Interrupt.pjt)无法获取65993 PD FW 并导致 PD 和 APU 之间的 I2C 通信失败、从而导致 USB4端口功能无法正常工作。

在 AG958设计中、

TI TPS65993 PD 和 I2C Addr 的 USBC0 (USB4)端口为0x54、低于 I2C 日志信息(使用 TPS65993的 USB4端口)、但 APU ACK 50不正确。

您能提供解决此问题的建议吗? 谢谢

 e2e.ti.com/.../AG958_5F00_PD_5F00_TI65993_5F00_USBC0.zip

Emdoor EE

Tank Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    储罐、

    我们通过单独的内部系统为 TPS6599x 参考设计提供支持。

    请联系您的 FAE 支持工程师、并要求他们输入内部 Jira 来获取此支持。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    我们在2010年12月要求 FAE 帮助确认这个问题、但他告诉我、他不理解 Type-C 不采取行动协议、并要求我在 E2E 上报告这个问题、届时将有相关专家回答我的问题。

    好的、我们将尝试联系 FAE、并要求他们输入内部 JIRA 以获得此支持。 顺便说一下、这个问题影响了我们大约2周的项目日程、请尽快帮助提供建议。  

    谢谢

    Tank Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    储罐、

    由于共享 IP 保护、我无法在 E2E 上解决此类问题。  您的 FAE 应该能够在 TI 目录中查找我并快速与我联系。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    我们通过自行修改 PD FW 和 PD_INT 信号时序微调来解决此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    感谢您的告知。

    此致、

    卡盘