This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:phy 的 SGMII 时钟行为。

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061534/dp83867is-sgmii-clock-behavior-of-the-phy

器件型号:DP83867IS

在数据表(第5页-引脚功能)上,引脚33 -“SGMII CoP”声明为“由 PHY 驱动”

而其差分对-引脚34 -"SGMII CON"被声明为"由 MAC 驱动"。

这两个引脚都被称为"输出"

我的第一个问题是 SGMII 时钟的方向是什么?  I/O?

如果答案是输出-为了生成这个时钟输出,应该有什么条件(配置)-(自举配置是否足够?  或者必须通过 SMI 配置来完成?)  

关于两个额外的输入引脚(27、28) SGMII_SIP/N -它们被规定为与差分 SGMII 时钟输入同步-这 SGMII_COP/N 的定义相矛盾,后者被称为“输出”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的查询和输入。 感谢您的意见。

    关于引脚33/34、输入被记录并且将在下一个修订版本中进行所需的更新。

    表56. SGMII 控制寄存器1 (SGMICTL1)、地址0x00D3

    1 = 6线制模式。 启用到 MAC 的差分 SGMII 时钟。

    关于引脚27、28、让我在内部进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我有以下更新。  

    在4线和6线模式下、SGMII 接口在内部从在 SGMII_SIP/N 上接收到的数据恢复时钟 PHY 没有差动 SGMII 时钟输入,因此 SIP/N 上的数据应与 MAC 的时钟同步。

    我们将在下一个数据表版本中对此进行更新。

    此致、

    Sreenivasa