This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220设计检查

Guru**** 2534990 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061680/hd3ss3220-hd3ss3220-design-check

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我有一个项目将 HD3SS3220用于 C 型端口(仅限 DFP 模式)、我有一个问题、即如果主机在 TX 和 RX 上具有交流电容、是否需要在 TXP1和 TXP2上添加交流电容? 对于 RX1和 RX2、可能没有交流电容、对吧?

随附原理图、请帮助查看设计是否存在其他问题、谢谢。

Jasone2e.ti.com/.../HD3SS3220IRNHR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason:

      您的原理图看起来不错。

    此致

    Brian