请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 大家好、
我有一个项目将 HD3SS3220用于 C 型端口(仅限 DFP 模式)、我有一个问题、即如果主机在 TX 和 RX 上具有交流电容、是否需要在 TXP1和 TXP2上添加交流电容? 对于 RX1和 RX2、可能没有交流电容、对吧?
随附原理图、请帮助查看设计是否存在其他问题、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.