您好!
我使用 的是 TPS25833QWRHBRQ1。 该项目是一个简单的项目、具有双端口 USB Type-C 充电器。 我想将电压和电流设置为5.1V 和1.5A。 这就是我计算得出 Rsns 0.015欧姆的原因。 和 RLIM 26.1k。
问题是我获得我设置的电流、但电压大约为5.45电平。 我不知道问题是什么。
有什么想法吗?
此致、
Mehmet
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 的是 TPS25833QWRHBRQ1。 该项目是一个简单的项目、具有双端口 USB Type-C 充电器。 我想将电压和电流设置为5.1V 和1.5A。 这就是我计算得出 Rsns 0.015欧姆的原因。 和 RLIM 26.1k。
问题是我获得我设置的电流、但电压大约为5.45电平。 我不知道问题是什么。
有什么想法吗?
此致、
Mehmet
您好、Kuno、
感谢您的回复。
很抱歉告诉您、我无法与您分享我 的原理图。 但是、我可以分享 TI 完成的参考设计。 老实说、我复制了该设计的所有边缘。 唯一的变化是 RLIM 值。 在参考设计中、他们需要3A 和5V 电压。 因此、它们的输入 RLIM 等于12.1k。 但在我的设计中、我想将电流设置为1.5A。 因此、我将 RLIM 设置为26.1k。
实际上、还有一件事。 它们的 RMON 是否等于2.74k。 我推了12.1k。 Rsns 为300欧姆。
我 shred a type-c 我使用其 GND 和 Vbus 引脚连接直流电子负载。 我设置了1.5A 电流。 它发挥了作用。 我获取电流。 但是、我看到电压大约为5.45V。
除此之外、我还使用万用表测量流入 Type-C 端口的电压。 我使用了一个靠近 Type-C Vbus 的电容器。 我看到电压等于5.55V。
您好、Kuno、
我很抱歉,但我不得不问其他一些令人不安的问题。
正如我之前所说的、Rsns 值等于0.015欧姆、因此 RLIM 值为26.1k 欧姆。 根据该值、我获得了我想要设置的电流。 (即1.5A)。 不过、数据表中说 VSNS 应为50mV。
根据我的设计、VSNS 值为 0.0225V。 (1.5A x 0.015 Ω)
如果我将 Rsns 值更改为0.033欧姆、我得到等于50mV 的 VSNS、但我必须更改 RLIM 值以获得1.5A。 (应将26.1k 更改为12k Ω。) (您可以在附件中找到方程式。)
我的问题是、VSNS 值必须等于50mV? 还是0.0225V 值也是可以的? 我问这个问题的原因是、我不想更改我的布局。
此致、
Mehmet。