This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25833-Q1:电压范围

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060900/tps25833-q1-voltage-range

器件型号:TPS25833-Q1

您好!

我使用 的是 TPS25833QWRHBRQ1。 该项目是一个简单的项目、具有双端口 USB Type-C 充电器。 我想将电压和电流设置为5.1V 和1.5A。 这就是我计算得出 Rsns 0.015欧姆的原因。 和 RLIM 26.1k。

问题是我获得我设置的电流、但电压大约为5.45电平。 我不知道问题是什么。  

有什么想法吗?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您能否与我分享您的原理图、您的测试点在哪里?5.45电平的条件是什么?

    谢谢、

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    感谢您的回复。  

    很抱歉告诉您、我无法与您分享我 的原理图。 但是、我可以分享 TI 完成的参考设计。 老实说、我复制了该设计的所有边缘。 唯一的变化是 RLIM 值。 在参考设计中、他们需要3A 和5V 电压。 因此、它们的输入 RLIM 等于12.1k。 但在我的设计中、我想将电流设置为1.5A。 因此、我将 RLIM 设置为26.1k。  

     实际上、还有一件事。 它们的 RMON 是否等于2.74k。 我推了12.1k。 Rsns 为300欧姆。

    我 shred a type-c 我使用其 GND 和 Vbus 引脚连接直流电子负载。 我设置了1.5A 电流。 它发挥了作用。 我获取电流。 但是、我看到电压大约为5.45V。  

    除此之外、我还使用万用表测量流入 Type-C 端口的电压。 我使用了一个靠近 Type-C Vbus 的电容器。 我看到电压等于5.55V。

     

    此致、e2e.ti.com/.../TIDM117-_2800_7_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、当输出端没有负载时。 它提供的电压为5.09V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我认为这可能是我们器件在电缆补偿方面的正常性能、您可以参阅以下图片:

    此外、还有一个问题、您是否确实将 Rsns 设置为300欧姆?或0.015欧姆?

    谢谢、

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanu、

    我也和您一样想。 我想它关于 RMON 电阻器值。  

    是的、我现在又检查了 Rsns 值一次。 它是0.015欧姆。

    谢谢、

    Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否必须降低 RMON 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    这取决于您的电缆电阻、您可以参阅下图、并选择合适的 Rimon 值。

    谢谢、

    Kuno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kuno。 它发挥了作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    我很抱歉,但我不得不问其他一些令人不安的问题。

    正如我之前所说的、Rsns 值等于0.015欧姆、因此 RLIM 值为26.1k 欧姆。 根据该值、我获得了我想要设置的电流。 (即1.5A)。 不过、数据表中说 VSNS 应为50mV。  

    根据我的设计、VSNS 值为 0.0225V。 (1.5A x 0.015 Ω)

    如果我将 Rsns 值更改为0.033欧姆、我得到等于50mV 的 VSNS、但我必须更改 RLIM 值以获得1.5A。 (应将26.1k 更改为12k Ω。) (您可以在附件中找到方程式。)

    我的问题是、VSNS 值必须等于50mV? 还是0.0225V 值也是可以的? 我问这个问题的原因是、我不想更改我的布局。

    此致、

    Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我将在您的类似 主题中回复您、此主题请将其关闭。

    谢谢、

    Kuno。