Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8042A 大家好、团队成员
数据表的措辞如下:
TUSB8042A 对内核电源(VDD)或 I/O 和没有特定的电源排序要求
只要在电源斜升时 GRSTz 保持在一个有效状态、模拟电源(VDD33)就可以。
I/O 信号是否包括 XI 引脚?
我想在以下时间将外部振荡器的信号输入到 XI 引脚。
(在 TUSB8042A 上电之前注入24MHz 时钟)