This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:上电序列

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060858/tusb8042a-power-up-sequence

器件型号:TUSB8042A

大家好、团队成员

数据表的措辞如下:
TUSB8042A 对内核电源(VDD)或 I/O 和没有特定的电源排序要求
只要在电源斜升时 GRSTz 保持在一个有效状态、模拟电源(VDD33)就可以。

I/O 信号是否包括 XI 引脚?

我想在以下时间将外部振荡器的信号输入到 XI 引脚。
(在 TUSB8042A 上电之前注入24MHz 时钟)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下 IO 单元是否可以承受这种情况。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功能上讲、这不应该是一个问题、但时钟单元不会被列为失效防护。

    此致、

    JMMN