请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 TCAN4550大家好、
以下问题可能需要您的帮助:
MSP430FR2433内部没有具有 CAN 通信功能的控制器。 客户想知道是否有必要设计一个用于 CAN 通信的控制器模块 IC 和外部 CAN 收发器? 您能否为 CAN 通信的控制模块推荐 IC?
您可以帮助再次检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下问题可能需要您的帮助:
MSP430FR2433内部没有具有 CAN 通信功能的控制器。 客户想知道是否有必要设计一个用于 CAN 通信的控制器模块 IC 和外部 CAN 收发器? 您能否为 CAN 通信的控制模块推荐 IC?
您可以帮助再次检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Cherry、
我同意 MSP 团队提出的 TCAN4550建议。 这是一个具有集成 CAN FD 控制器的外部 CAN 收发器。 它可以通过 SPI 与 MCU 连接、以从 CAN 总线发送和接收 CAN FD 信息。 TCAN4550由电池电压通过 Vsup (5.5V - 30V)供电、并为 CAN 收发器生成其自己的5V 电源。 它还具有用于设置逻辑电平的 Vio 输入、因此可以安全地与3.3V MCU 连接。
请告诉我、这听起来是否是一个好的解决方案、如果您还有其他问题。
此致、
Eric Schott