This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 通信问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061199/can-communication-issue

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433TCAN4550

大家好、

以下问题可能需要您的帮助:

MSP430FR2433内部没有具有 CAN 通信功能的控制器。 客户想知道是否有必要设计一个用于 CAN 通信的控制器模块 IC 和外部 CAN 收发器? 您能否为 CAN 通信的控制模块推荐 IC?

我已经在寻求 MSP 团队的帮助: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060371/msp430fr2433-can-communication-issue

您可以帮助再次检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我同意 MSP 团队提出的 TCAN4550建议。 这是一个具有集成 CAN FD 控制器的外部 CAN 收发器。 它可以通过 SPI 与 MCU 连接、以从 CAN 总线发送和接收 CAN FD 信息。 TCAN4550由电池电压通过 Vsup (5.5V - 30V)供电、并为 CAN 收发器生成其自己的5V 电源。 它还具有用于设置逻辑电平的 Vio 输入、因此可以安全地与3.3V MCU 连接。  

    请告诉我、这听起来是否是一个好的解决方案、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott