This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:加电时 ADDR[1:0]的读取时序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132031/lmh1228-read-timing-of-addr-1-0-at-power-up

器件型号:LMH1228

您好、支持团队、

我可以在下面找到有关 SMBus 地址引脚的说明。

您能否告诉我  在加电过程中读取 ADDR[1:0]的时序定义?

如果您可以显示具有 VIN 电压电平的时序图、了解该图会很有帮助。

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    一旦器件完成 POR 周期、LMH1228将读取 ADDR[1:0]、之后可通过 I2C 对器件进行寻址。

    根据数据表(第6.6节)、T_POR = 50ms (最大值)。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael - San

    感谢您的回复。

    TPOR 在数据表中定义如下。

    VDDIO 是否与 VIN 相同? LMH1228没有"VDDIO"引脚。

     VDDIO 2.375V 的最小值吗?

    此致、

    Takahashi Hirokazu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    是的、您是对的、在本例中、最小值为 VDD_MIN、即2.375V。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael - San

    您能告诉我低于最小值吗?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    根据您的绘图设置 SMBus 地址时、我们没有指定的测量最小值。 我已经咨询了我们的设计团队、我们希望地址应该在30ms 内设置。 这只是一个估计值。

    Michael