Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DSLVDS1047 您好、专家、
DSLVDS1047的 DIN 和 Vcc 之间是否有内部钳位二极管?
我相信该器件具有二极管、因为 DIN 的绝对最大值为 Vcc+0.3V。
客户正在考虑在 Vcc 断电期间向 DIN 施加任何信号的异常情况。
(他们理解, 不建议出现这种情况,因为超过绝对最大值)
测试该条件时的电压。 它们不能看到任何到 Vcc 的泄漏。
因此、他们希望确认内部钳位二极管。
CH1:VCC、CH2~4:DIN1~3

谢谢
穆克