This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:DIN 和 Vcc 之间的内部钳位二极管

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133289/dslvds1047-internal-clamp-diode-between-din-and-vcc

器件型号:DSLVDS1047

您好、专家、

 DSLVDS1047的 DIN 和 Vcc 之间是否有内部钳位二极管?

我相信该器件具有二极管、因为 DIN 的绝对最大值为 Vcc+0.3V。

客户正在考虑在 Vcc 断电期间向 DIN 施加任何信号的异常情况。

(他们理解, 不建议出现这种情况,因为超过绝对最大值)

测试该条件时的电压。 它们不能看到任何到 Vcc 的泄漏。

因此、他们希望确认内部钳位二极管。

CH1:VCCCH24DIN1~

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    您是对的、该器件似乎具有钳位二极管。 但是、如果根据数据表观察到的电流在下面的范围内、则可能不会发现任何泄漏。

    此致、

    Michael。