This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:关于输入引脚的偏置电压(IN+、IN-)

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132885/ds25br120-about-bias-voltage-of-input-pins-in-in-

器件型号:DS25BR120

大家好、

 

我知道 DS25BR120可以支持交流耦合。

(我指的是数据表第7页的输入接口。)

如果是、您能告诉我们输入引脚(IN+、IN-)的偏置电压吗?

 

[背景]

我们的客户在以下测量环境中确认了输入引脚电压。

因此,0V 附近会出现电压波动(±100mV),因此它们找不到偏置电压。

他们担心该电压不符合" VCMR=0.05至 Vcc-0.05"的要求。

 

[测量环境]

输入源->交流耦合(0.1uF)-> DS25BR120*->交流耦合(0.1uF)->接收器(100 Ω 终端)

*然后、他们确认了波形(电压)、差分输入设置为单端。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 如何使用直流和交流耦合终止 LVDS 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您提供信息。

    我知道、如果我们使用交流耦合、我们必须添加电阻器网络、如图3至5所示。

    (DS25BR120不具有宽共模范围、因此图6不可调节。)

    我的理解是否正确?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用交流耦合时、还需要确保数据是直流平衡的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、David San、

    感谢您的快速回复和信息。

    此致、

    隐藏