请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS25BR120 大家好、
我知道 DS25BR120可以支持交流耦合。
(我指的是数据表第7页的输入接口。)
如果是、您能告诉我们输入引脚(IN+、IN-)的偏置电压吗?
[背景]
我们的客户在以下测量环境中确认了输入引脚电压。
因此,0V 附近会出现电压波动(±100mV),因此它们找不到偏置电压。
他们担心该电压不符合" VCMR=0.05至 Vcc-0.05"的要求。
[测量环境]
输入源->交流耦合(0.1uF)-> DS25BR120*->交流耦合(0.1uF)->接收器(100 Ω 终端)
*然后、他们确认了波形(电压)、差分输入设置为单端。
此致、
隐藏