主题中讨论的其他器件:TCAN1046A-Q1、 TCAN1046AV-Q1
大家好、
我们计划使用 CAN 收发器"TCAN1046DMTRQ1"、我们需要有关封装高度的信息。 如果您能为我们提供帮助、那将会很棒。
以下是两种封装高度可用- 0.9mm 和1mm。 让我们知道应该考虑哪些因素。

此致、
普尔维
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们计划使用 CAN 收发器"TCAN1046DMTRQ1"、我们需要有关封装高度的信息。 如果您能为我们提供帮助、那将会很棒。
以下是两种封装高度可用- 0.9mm 和1mm。 让我们知道应该考虑哪些因素。

此致、
普尔维
谢谢 Eric。
在我们的设计中、我们 正在寻找 一款 CAN 收发器、该收发器在 TXD 和 RXD 上支持1.8V 和3.3V IO 电平。 "TCAN1046-Q1"满足此要求。 但从"TCAN1046A-Q1"的数据表中可以看出、似乎仅支持5V IO 电平。
如果您可以在两个器件之间共享一个比较或优缺点列表、那将会很好。 这将有助于我们作出正确的决定。
此致、
普尔维
尊敬的 Eric:
我们对"TCAN1046-Q1"有疑虑。 参考"TCAN1046-Q1"的数据表、它似乎只有一个电源引脚、即 VCC、根据电气特性、预计电源电压介于4.5V 和5.5V 之间。 即使 TXD 和 RXD 上的 VIH、VOH 参数也是在 r.t VCC 下测量的。
那么"TCAN1046-Q1"如何支持1.8V 和3.3V IO 电平?
此致、
普尔维