This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046-Q1:芯片组&quot 的高度是多少;TCAN1046DMTRQ1"?

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046A-Q1, TCAN1046-Q1, TCAN1046AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133014/tcan1046-q1-what-is-height-of-chipset-tcan1046dmtrq1

器件型号:TCAN1046-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1046A-Q1TCAN1046AV-Q1

大家好、

我们计划使用 CAN 收发器"TCAN1046DMTRQ1"、我们需要有关封装高度的信息。 如果您能为我们提供帮助、那将会很棒。

以下是两种封装高度可用- 0.9mm 和1mm。 让我们知道应该考虑哪些因素。

此致、

普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普尔维

    请参阅 DMT0014B 图。 此外、我建议改用 TCAN1046A-Q1、而不是 TCAN1046-Q1。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    在我们的设计中、我们 正在寻找 一款 CAN 收发器、该收发器在 TXD 和 RXD 上支持1.8V 和3.3V IO 电平。 "TCAN1046-Q1"满足此要求。 但从"TCAN1046A-Q1"的数据表中可以看出、似乎仅支持5V IO 电平。

    如果您可以在两个器件之间共享一个比较或优缺点列表、那将会很好。 这将有助于我们作出正确的决定。

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普尔维

    您需要的器件是 TCAN1046AV-Q1。 这是一款双路 CAN 收发器、支持低至1.8V 的 VIO 电压。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们对"TCAN1046-Q1"有疑虑。  参考"TCAN1046-Q1"的数据表、它似乎只有一个电源引脚、即 VCC、根据电气特性、预计电源电压介于4.5V 和5.5V 之间。 即使 TXD 和 RXD 上的 VIH、VOH 参数也是在 r.t VCC 下测量的。

    那么"TCAN1046-Q1"如何支持1.8V 和3.3V IO 电平?  

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普尔维

    这些最终具有 V 的器件版本支持不同的 IO 电压电平。 非 V 版本仅支持5V IO 电平。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的澄清。

    根据以下陈述、我们了解 到 TCAN1046-Q1支持1.8V 和3.3V IO 电平。  

    现在、我们计划使用"TCAN1046AVDRQ1"。

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普尔维

    感谢您指出这一点。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett