This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:IIC 通信故障

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132837/tusb320li-iic-communication-failure

器件型号:TUSB320LI
主题中讨论的其他器件:BQ25890TUSB320

尊敬的:  

我在 IIC 上遇到问题、请帮助。

1.在未插入 C 型时、TUSB320和 BQ25890可进行 IIC 通信
2.当  通过 笔记本电脑或其他设备插入 Type C 时、TUSB320和 BQ25890无法进行 IIC 通信。

并注意到:
1.需要重新加电、通信正常。
2.默认为寄存器。
3.以12V 的电压正常充电。

我的原理图如下所示、

IIC 在 通信失败时的状态、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DFP 或 DRP、需要一个 Vbus 开关来控制 Vbus。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复、

    我想知道什么导致了 IIC 失败?

    需要该开关的原因是什么?因为 BQ25890已经具有内置开关?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CC 检测到 UFP 时,ID 变为低电平,然后打开 Vbus。 那么 、您是否使用 ID 打开 BQ25890中的 Vbus 开关?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021970/tusb320-schematics-design-review

    我还找到 了上面类似的文章、

    如果我在 DRP 模式下添加了负载开关、是否需要 TUSB320的 ID 引脚连接到开关的使能引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用 ID 来控制 DRP 或 DFP 模式下开关的使能引脚

    谢谢

    Brian