主题中讨论的其他器件:BQ25890、 TUSB320
尊敬的:
我在 IIC 上遇到问题、请帮助。
1.在未插入 C 型时、TUSB320和 BQ25890可进行 IIC 通信
2.当 通过 笔记本电脑或其他设备插入 Type C 时、TUSB320和 BQ25890无法进行 IIC 通信。
并注意到:
1.需要重新加电、通信正常。
2.默认为寄存器。
3.以12V 的电压正常充电。
我的原理图如下所示、

IIC 在 通信失败时的状态、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我在 IIC 上遇到问题、请帮助。
1.在未插入 C 型时、TUSB320和 BQ25890可进行 IIC 通信
2.当 通过 笔记本电脑或其他设备插入 Type C 时、TUSB320和 BQ25890无法进行 IIC 通信。
并注意到:
1.需要重新加电、通信正常。
2.默认为寄存器。
3.以12V 的电压正常充电。
我的原理图如下所示、

IIC 在 通信失败时的状态、

您好 Brian、
我还找到 了上面类似的文章、
如果我在 DRP 模式下添加了负载开关、是否需要 TUSB320的 ID 引脚连接到开关的使能引脚?