您好!
我们有一些与 TUSB322I 相关的问题。
- DIR 引脚操作。
数据表中显示"插头的方向。 开漏输出指示检测到的插头方向:Type-C 插头位置2 (H);Type-C 插头位置1 (L)。' 如果 TUSB322I 检测到 CC2位置、TUSB322I 会在 DIR 引脚上输出开路、但由于外部上拉电阻器、输出高电平。 正确吗?
此外、非连接状态如何? 如果 TUSB322I 未检测到 CC1/CC2、TUSB322I 会输出开路且行为与 CC2检测相同。 正确吗?
- EN_N 引脚处理
是否可以直接将 GND 与 EN_N 引脚连接? 尽管 EN_N 引脚直接连接
接地、我想重新确认它。 请告诉我们。
- INT_N/OUT3、ID 引脚上拉电阻器。
根据数据表、INT_N/OUT3引脚和 ID 引脚的上拉电阻建议为200k Ω。 但是、由于需要外部 CPU、他希望减少10kohm 上拉电阻。 如果您知道使用10千欧电阻器有任何问题、请告知我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。