This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:有关 TUSB322I 的一些问题(Dir 引脚操作、EN_N 处理、INT_N、ID 引脚上拉电阻值)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128332/tusb322i-some-questions-of-tusb322i-dir-pin-operation-en_n-treatment-int_n-id-pins-pull-up-resister-value

器件型号:TUSB322I

您好!

我们有一些与 TUSB322I 相关的问题。

  • DIR 引脚操作。

数据表中显示"插头的方向。 开漏输出指示检测到的插头方向:Type-C 插头位置2 (H);Type-C 插头位置1 (L)。'   如果 TUSB322I 检测到 CC2位置、TUSB322I 会在 DIR 引脚上输出开路、但由于外部上拉电阻器、输出高电平。   正确吗?

此外、非连接状态如何?  如果 TUSB322I 未检测到 CC1/CC2、TUSB322I 会输出开路且行为与 CC2检测相同。  正确吗?

 

  • EN_N 引脚处理

是否可以直接将 GND 与 EN_N 引脚连接?   尽管 EN_N 引脚直接连接
接地、我想重新确认它。  请告诉我们。

 

  • INT_N/OUT3、ID 引脚上拉电阻器。

根据数据表、INT_N/OUT3引脚和 ID 引脚的上拉电阻建议为200k Ω。  但是、由于需要外部 CPU、他希望减少10kohm 上拉电阻。  如果您知道使用10千欧电阻器有任何问题、请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *DIR:  dir 用于控制 USB 多路复用器,当没有连接任何设备或位置2 (CC2)连接时,它是 H

          当 CC1被连接时、它变为低电平。

    *EN_N 是的,它可以直接接地。

    IN_N/Out3、ID:10k 可能仍然有效、但非常有限、建议为100k 或更高

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brian -San、

    根据数据表、当 INT_N/OUT3引脚和 ID 引脚上的 IOL=-1.6mA 时、VOL 为最大值0.4V。  因此内部下拉电阻器为0.4V/1、6mA=250 Ω。   如果这些引脚在3.3V 至10kohm 上拉电阻器上使用、则 Vout 为0.089V、这些电压对于其 CPU 是可接受的(与 INT_N/OUT3引脚或 ID 引脚连接)、 因此他希望使用10kohm 上拉电阻器。  你有任何疑虑吗?  此外、您能否告诉我们 TI 推荐200kOhm (典型值)上拉电阻器的原因?   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈特里:

         设计中说、内部下拉电阻为5k Ω、而不是250ohm。 因此、10k 上拉 是微不足道的。 这就是我们建议向上增大100k 的原因。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San

    >设计中说内部下拉电阻为5k,不是250ohm。 因此、10k 上拉 是微不足道的。 这就是我们建议向上增大100k 的原因。

     

    作为背景,他考虑了 PTN5150A + NXP 处理器。  PTN5150A 和处理器建议使用10kohm 外部上拉电阻器、但 TUSB322I 建议使用200kOhm。  因此、到目前为止、连接 PTN5150A 和处理器更容易。

    我们必须建议外部电阻器的最小值、对于处理器来说、100k 欧姆太大。   (大约为47千欧?)

    *1.

    根据 TUSB322I 的数据表、VOL 为0.4V (最大值)。  此外、您还说内部下拉电阻器为5k Ω。  IOL=0.4V/5k Ω=80mA、 Ext_Reg =(3.3-0.4V)/80mA =36.25k Ω。   那么、TI 是否建议使用>=40kOhm 的外部电阻器?   请告诉我们。

    ID 引脚是开漏输出。 引脚上拉至的电压与流经 TUSB322I 开漏输出的电流无关。 如果流经输入的电流超过 IOL、则节点上可能看不到"低"电压。 简而言之、上拉电压和上拉电阻可以改变、但需要注意确保实际实现"低"电压。 TI 建议使用将这些引脚上拉至5V 或 VDD。 因此、使用5V 时、计算结果为(5-0.4)/80mA = 57.5k。

    *2.

    此外、他还担心所有温度/器件上的5Kohm 下拉电阻变化。  TI 是否提交了下拉电阻器的任何变化数据?   请告诉我们

    我们没有可用的数据。 数据表中的建议值为100k、最高可保证在 ID 引脚上看到"低"电压。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David San、

    感谢您的支持。  我还有一个问题。

    通常、"开漏"引脚与上拉电压无关、大多数高端处理器仅支持3.3V I/O  因此、用户希望使用具有3.3V 上拉电阻的"INT_N/OUT3引脚和 ID 引脚"。   在这两个引脚上使用3.3V 上拉电阻器是否困难?   请告诉我们。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San

    当 VDD 关闭时、如果处理不当、TUSB322I 非失效防护引脚(VBUS_DET、ADDR、端口、ID、OUT[3:1]引脚)可以反向驱动器件。 当需要上拉这些引脚时、建议将端口、ADDR、INT_N/OUT3和 ID 上拉至器件 VDD 电源。

    因此、如果您要使用3.3V 电源、则必须确保在 VDD 关闭之前先关闭3.3V、以便进行反向驱动。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    非常感谢。

    此致、
    M.Hattori。