主题中讨论的其他器件:TPS65988
您好!
我们遇到了 USB 无法正常检测的问题。
下面是测试过程。
(1)将 DP 电缆插入 USB2
(2)将 USB 软件狗插入 USB1
(3)那么我们发现 USB1无法正常检测、并且 CC 电平似乎已被锁存。
(4)拔出 USB2 DP 电缆、然后检测 USB1 USB 软件狗、CC 电平恢复到正常电平。
请参阅以下 USB1和 USB2 CC1/CC2的波形
CH1:USB1 CC1
CH2:USB1 CC2
CH3:USB2 CC1
CH4:USB2 CC2
波形1:步骤1至步骤3

波形1:步骤4 拔出 USB2 DP 电缆

如果我们交换 USB1和 USB2角色、首先将 DP 电缆插入 USB1、然后将 USB 软件狗插入 USB2、则可以正常完成检测行为。
我们还尝试将此固件刷写到 TPS65988 EVM、但无法重现此问题。
请添加我的朋友、我会将原理图传递给您进行仔细检查。
以及随附的日志和固件文件。
谢谢!
Jeff