Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25723, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ25723、 BQSTUDIO
我将带 GPIO13的 TPS65987D 连接到 BQ25723的 VAP/OTG/FRS 引脚、并通过10k 外部电阻上拉至3V3_LDO。
我已启用 BQ25723寄存器0x3E 中的 EN_FRS 位。
我已使用 TPS6578x 应用定制工具中的现有配置项目、根据 SLVAE20.pdf 配置寄存器。
但是、当我连接声称符合 PD3.0标准的 USB-C 集线器时、我不会在 VBUS 上观察到类似 FRS 的事件。 我观察到一个电源角色交换事件、其中 VBUS 线路压降为0V、然后根据连接到集线器的外部电源返回 VBUS。
我有一些问题:
- 为了使 BQ25723能够在 FRS 模式下工作、必须将 GPIO 映射到什么事件?
- 在我之前的配置文件中、我将 BQ25723寄存器0x34中的 EN_OTG 位配置为在发生连接/分离事件时启用/禁用。 我是否需要继续这样做?
- 您将在何时更新 BQ25723的电池管理工作室?
- 您将在何时完成自定义工具中缺少的弹出式对话框信息?
- 在哪里可以适当地解释所有 GPIO 事件? 您目前在 slvubh2b.pdf 上提供的产品不涵盖 GPIO 配置下拉列表中列出的所有事件。