This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:采用 BQ25723的 FRS

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25723, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057667/tps65987d-frs-with-bq25723

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: BQ25723BQSTUDIO

我将带 GPIO13的 TPS65987D 连接到 BQ25723的 VAP/OTG/FRS 引脚、并通过10k 外部电阻上拉至3V3_LDO。

我已启用 BQ25723寄存器0x3E 中的 EN_FRS 位。

我已使用 TPS6578x 应用定制工具中的现有配置项目、根据 SLVAE20.pdf 配置寄存器。

但是、当我连接声称符合 PD3.0标准的 USB-C 集线器时、我不会在 VBUS 上观察到类似 FRS 的事件。 我观察到一个电源角色交换事件、其中 VBUS 线路压降为0V、然后根据连接到集线器的外部电源返回 VBUS。

我有一些问题:

  1. 为了使 BQ25723能够在 FRS 模式下工作、必须将 GPIO 映射到什么事件?
  2. 在我之前的配置文件中、我将 BQ25723寄存器0x34中的 EN_OTG 位配置为在发生连接/分离事件时启用/禁用。 我是否需要继续这样做?
  3. 您将在何时更新 BQ25723的电池管理工作室?
  4. 您将在何时完成自定义工具中缺少的弹出式对话框信息?
  5. 在哪里可以适当地解释所有 GPIO 事件?  您目前在 slvubh2b.pdf 上提供的产品不涵盖 GPIO 配置下拉列表中列出的所有事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我将回答 TPS65987D 部分、然后将此问题传递给 BQ 团队、以解决 BQ25723问题

    A4: 您描述的缺失弹出窗口是什么?  我没有注意到一个。

    A5: TRM 描述了量产支持的 I2C 事件。  我们定期添加 I2C 事件以满足特定的客户需求、但这些事件不适用于广泛使用、因此文档会有所滞后

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为您的问题1和2与整个系统相关、而不仅仅是与充电器相关。  

    对于充电器操作、请参阅数据表中的以下内容:

    "OTG/VAP/FRS"引脚说明- "当 OTG_VAP_MODE=1b 且 EN_FRS=1b 时、将该引脚拉高可启用正向运行中的 FRS 模式。"

    关于问题3、请参阅随附的 BQZ。

    e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25723.bqz

    请将此文件复制到“BatteryManagementStudio”的“config”部分。 您可以 在 安装 BQStudio 的位置找到此路径。

    将其发回给控制器团队。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我将讨论以下内容:


    当然,有些人是不言自明的,但有些人却很含糊,需要对其工作做些什么作出某种解释。

    关于 A5:好的、我不能完全理解"特定客户需求"。 我想你们会决定功能吗? 在任何情况下、我是否可以解释这些事件的作用或作用?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢配置文件 Peng! 使查看寄存器更加容易!

    您能否澄清有关来源的"前进"是什么? 电池是否为充电器的输入供电? 还是 VBUS 为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    BQ25723的正向模式是 VBUS 为 VSYS 供电或为电池充电。 从电池到 VBUS 的电力输送通常称为 OTG 模式。 请从数据表中查看以下内容:



    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我将向您介绍这些事件的定义。  在我当前的负载下、我需要几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    这在我的队列中丢失了一段时间。

    我仍然需要一天时间才能得到这些定义、但我将在星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    这些定义是如何产生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我必须为信息建立一个更广泛的网络。  我需要得到答案的人在第一年之后离开办公室、因此我联系了发展团队。