This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:询问 HD3SS3220设计建议

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056745/hd3ss3220-asking-for-the-hd3ss3220-design-suggestion

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126

您好、先生、

 

我的客户希望设计 HD3SS3220。

如果客户不需要 C 型 CC 功能、如何设计让 HD3SS3220用作 HD3SS6126?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍然使用 Type-C 连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    无 C 型连接器。 仅用作 U3信号的2:1开关。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    此应用是否可以在 CC 引脚上拉高或拉低?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 通信用于确定多路复用器的哪条路径。 如果您使用 I2C、它可能会起作用。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的反馈。 如果使用 I2C 模式、客户是否应在 UFP 模式下设置0x0A=0x10以禁用 VCONN 电源?

    客户可以使用寄存器0x09来控制多路复用器的路径?

    寄存器  
    0x00 0x00
    0x01 0x54
    0x02 0x55
    0x03 0x53
    0x04 0x42
    0x05 0x33
    0x06 0x32
    0x07 0x32
    0x08 0x00
    0x09 0x20
    0x0A 0x10
    0xA0 0x02

    如果 I2C 模式仅用于多路复用器用途、您是否会查看以下引脚设计并提供评论?

    名称 引脚 状态
    CC2 1 NC 还是悬空?
    CC1 2. NC 还是悬空?
    Current_Mode 3. NC、GND 还是悬空?
    端口 4. GND 或悬空
    VBUS_DET 5. 常闭?
    方向 11. 常闭
    ENM_MUX 12.
    地址 22. 低电平0x47
    INT_N/OUT3 23 常闭
    VCONN_FAULT_N 24 常闭
    SDA 25 上拉
    SCL 26 上拉
    ID 27. 常闭
    ENn_CC 29. NC 还是悬空?

    打开 Excel。

    e2e.ti.com/.../HD3SS3220.xlsx

    感谢您的帮助!

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查系统以进行确认。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经系统工程师确认后、HD3SS3220多路复用器方向无法由 I2C 控制。 因此它不能用作 HD3SS6126。 没有 CC。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的反馈。

    是否可以通过外部板载 MCU 的 GPIO 拉低 CC 引脚或拉高 CC 引脚来控制 CC1/CC2电压、从而模拟 CC 连接?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何知道 USB 设备的哪一侧已连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户将使用 MCU 的 GPIO 来控制方向、这类似于具有方向控制功能的无源多路复用器 HD3SS6126。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们知道控制 HD3SS6126的方向、他们可以控制 CC 引脚、CC 引脚决定 HD3Ss3220的 DIR。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否会查看原理图并提供意见、以查看对此有任何疑问?
    客户可以只使用一个 GPIO (GPIO1=GPIO2)吗?

    建议的电阻器 R1值是多少?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP、您需要看到来自 DFP 的56k 上拉电阻。 需要同时使用 GPIO1和 gpo2。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的反馈。

    我在下表中看到了源 CC 端接要求。

    我能否与您确认上拉电压和 Rp 值? 56k Ω 至3.3V?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3.3V、上拉电阻为36k。

    此致

    Brian