Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: HD3SS6126
您好、先生、
我的客户希望设计 HD3SS3220。
如果客户不需要 C 型 CC 功能、如何设计让 HD3SS3220用作 HD3SS6126?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
感谢您的反馈。 如果使用 I2C 模式、客户是否应在 UFP 模式下设置0x0A=0x10以禁用 VCONN 电源?
客户可以使用寄存器0x09来控制多路复用器的路径?
| 寄存器 | 值 |
| 0x00 | 0x00 |
| 0x01 | 0x54 |
| 0x02 | 0x55 |
| 0x03 | 0x53 |
| 0x04 | 0x42 |
| 0x05 | 0x33 |
| 0x06 | 0x32 |
| 0x07 | 0x32 |
| 0x08 | 0x00 |
| 0x09 | 0x20 |
| 0x0A | 0x10 |
| 0xA0 | 0x02 |
如果 I2C 模式仅用于多路复用器用途、您是否会查看以下引脚设计并提供评论?
| 名称 | 引脚 | 状态 |
| CC2 | 1 | NC 还是悬空? |
| CC1 | 2. | NC 还是悬空? |
| Current_Mode | 3. | NC、GND 还是悬空? |
| 端口 | 4. | GND 或悬空 |
| VBUS_DET | 5. | 常闭? |
| 方向 | 11. | 常闭 |
| ENM_MUX | 12. | 低 |
| 地址 | 22. | 低电平0x47 |
| INT_N/OUT3 | 23 | 常闭 |
| VCONN_FAULT_N | 24 | 常闭 |
| SDA | 25 | 上拉 |
| SCL | 26 | 上拉 |
| ID | 27. | 常闭 |
| ENn_CC | 29. | NC 还是悬空? |
打开 Excel。
感谢您的帮助!
BR、
SHH