主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65988EVM、
您好!
我们在无 SPI 模式下使用两种不同的硬件、在配置5中(ADCIN1 = 1、不在电池电量耗尽模式下):
A. TPS65988EVM 板上的 TPS65988DH 芯片 (DeviceInfo ="TPS65988 HW0030 FWF707.10.00 ZACe1")
b.自制电路板(与 EVM 相同的电源路径设计)、但具有 TPS65988DK 版本 (DeviceInfo ="TPS65988 HW0030 FWF907.14.00 ZACe1")
我们的主机控制器(STM32)正在写入其配置为 DRP (与 UFP 相同的问题)、配置是通过自定义工具模板创建的。
使用相同的主机代码(因此 TPS 配置相同)、"A"硬件正在正确切换对应的 PP3或 PP4外部开关、但在"b"硬件上 不驱动输出(而"电源路径"寄存器的 PP3switch 或 PP4switch 字段设置为3作为"启用开关(系统输入)。 GPIO 设置逻辑高电平。")。
我们不会应用任何补丁、只会在将"mode"寄存器读取到"app"后通过 i2c 写入配置。
那么我的问题是、DK 和 DH 系列之间是否存在有关外部开关的任何行为差异?
或者它是否链接到默认的 ROM FWF 版本?
或者我们的方法是否有问题?
提前感谢您的回答。