This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:灌电流 PP3和 PP4外部开关问题

Guru**** 2610995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054004/tps65988dk-sink-pp3-and-pp4-ext-switch-issue

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65988EVM

您好!

我们在无 SPI 模式下使用两种不同的硬件、在配置5中(ADCIN1 = 1、不在电池电量耗尽模式下):

A. TPS65988EVM 板上的 TPS65988DH 芯片  (DeviceInfo ="TPS65988 HW0030 FWF707.10.00 ZACe1")

b.自制电路板(与 EVM 相同的电源路径设计)、但具有 TPS65988DK 版本  (DeviceInfo ="TPS65988 HW0030 FWF907.14.00 ZACe1")

我们的主机控制器(STM32)正在写入其配置为 DRP (与 UFP 相同的问题)、配置是通过自定义工具模板创建的。

使用相同的主机代码(因此 TPS 配置相同)、"A"硬件正在正确切换对应的 PP3或 PP4外部开关、但在"b"硬件上 不驱动输出(而"电源路径"寄存器的 PP3switch 或 PP4switch 字段设置为3作为"启用开关(系统输入)。 GPIO 设置逻辑高电平。")。  

我们不会应用任何补丁、只会在将"mode"寄存器读取到"app"后通过 i2c 写入配置。

那么我的问题是、DK 和 DH 系列之间是否存在有关外部开关的任何行为差异?

或者它是否链接到默认的 ROM FWF 版本?

或者我们的方法是否有问题?

提前感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、

    TPS65988的 DK 版本和 DH 版本具有非常不同的固件配置、因此它们彼此不兼容、并且具有硬件功能差异、因此您需要从两个器件中选择一个。  我们通常仅支持 USB4系统的 DK 型号或支持的参考设计。

    您尝试使用的配置方法将不起作用。   这两个器件旨在使用 PBMx 流程(无闪存)或配置闪存进行配置、因此您需要使用这两个流程中的一个来提供配置。   

    PBM 流程仅在网页上的应用手册中介绍。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回答。 在自定义工具上、仅建议 DH 模板版本... 您能否提供 DK UFP 模板?  

    您所说的 PBM 流程是"i2c 上的无 SPI 主机编程"应用手册(我想)中的一个分段、 但在"主机接口"文档中、会说"如果在'PTC' START 命令之前发送命令'PTC'、 则会向 PD 控制器指示没有可用的补丁、并绕过补丁过程。  因此 ,可以使用默认 FW 运行 ,绕过修补程序进程,并通过 i2c 写入完整配置?  

    此致

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、

    如果可能、我将研究如何为您提供最佳的 DK GUI 电源。  该器件针对特定的 USB4参考设计、因此它不是如此向前。

    要回答补丁流程问题、您需要执行完整的补丁。  如果没有补丁、则不能使用基本固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    遗憾  的是、我们无法共享 DK GUI、因为 TPS65988DK 仅适用于遵循 USB4和 Thunderbolt 4参考设计的应用。 由于您的应用似乎并不遵循此类参考设计、因此 TPS65988DH 是适合您的正确器件。 您已经拥有具有 DK 芯片的电路板、但您需要订购 DH 器件、在电路板上组装这些器件、并使用网络上当前最新版本的 GUI 工具。 对此可能 造成的不便、我们深表歉意