Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65LVDS822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVDS82 主题中讨论的其他器件: SN65LVDS822
大家好、
我们需要您在 LVDS 至 RGB 收发器、SN75LVDS82DGGR 方面的帮助、我们将在其中一个电路板中使用该器件。
我们正在尝试连接像素时钟频率需要7MHz 频率的显示器、如果可以的话、我们正在徘徊。 数据表中有一条注释:“像素时钟频率范围为31MHz 至68MHz”,但数据表的工作条件表中没有任何内容。
您能帮我们解决这个问题吗?
-RJ