This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:运行条件

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054439/sn75lvds82-operating-conditions

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS822

大家好、

我们需要您在 LVDS 至 RGB 收发器、SN75LVDS82DGGR 方面的帮助、我们将在其中一个电路板中使用该器件。

我们正在尝试连接像素时钟频率需要7MHz 频率的显示器、如果可以的话、我们正在徘徊。 数据表中有一条注释:“像素时钟频率范围为31MHz 至68MHz”,但数据表的工作条件表中没有任何内容。

您能帮我们解决这个问题吗?

-RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    SN75LVDS82不支持 PCLK 频率的这么低、我相信我们没有任何用于此转换的单芯片解决方案、但是您可以使用 DS90UB927-Q1 + DS90UB926-Q1来实现此目的  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

     在4-54MHz 的范围内、sn65lvds822是否可以工作?

    感谢您对此的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RJ、

    这是一个很好的发现、是的、它看起来非常适合您的应用。 我必须在我之前的搜索中错过了该内容  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我想确保我不会忽略任何内容。  

    谢谢、Casey!