This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:FAULT 引脚状态不变

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057575/tcan337-fault-pin-state-not-changing

器件型号:TCAN337

尊敬的团队:

我们观察到、在 TCAN337器件中、当我们传导 CANH 对 GND 短路和 CANL 对 VCC (12V)短路时、故障引脚状态不会改变。 但是、当我们反之亦然、例如 CANL 短接至 GND 和 CANH 短接至 VCC (12V)时、我们能够检测故障(引脚5)状态。

请尽快帮助我解决此问题。

此致、

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    TCAN337上的 FAULT 引脚仅指示 TXD DTO、RXD DTO、热关断和欠压锁定。 CANL 接地短路和 CANH 接 VCC 短路的情况很可能会产生一个显性总线条件、从而触发 RXD DTO 标志、进而触发 FAULT 引脚。 CANH 接地短路和 CANL 接 VCC 短路的情况会产生一个负差分电压、不会触发显性情况。

    如果在将这些故障置为有效时监控 RXD 引脚、则可以验证这一点。

    此致、

    Eric Hackett