Other Parts Discussed in Thread: TCAN337
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN337 尊敬的团队:
我们观察到、在 TCAN337器件中、当我们传导 CANH 对 GND 短路和 CANL 对 VCC (12V)短路时、故障引脚状态不会改变。 但是、当我们反之亦然、例如 CANL 短接至 GND 和 CANH 短接至 VCC (12V)时、我们能够检测故障(引脚5)状态。
请尽快帮助我解决此问题。
此致、
Krishna