This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:工作温度

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052722/sn65hvd09-operating-temperature

器件型号:SN65HVD09
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245

大家好、

我想知道 RS485收发器在53°C 下工作的正常温度是否如所附图片所示。

其他。 附上原理图和 PCB 设计的剪报

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    这将取决于消耗的功率量和应用的环境温度。 对于消耗的功率、看起来所有驱动器都在使用、但您能告诉我在该应用中使用的数据比例是多少?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我单击时出错、表示已解决。 关于您的问题、在 正常条件下、在30°C 环境温度下捕获了热像。在这种情况下、不 存在信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我的设计具有包括端子1在内的所有 GND 端子、 它是否适用于提高热导率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    是的、为了实现器件功能、所有 GND 引脚都应连接到 GND 网络。 当您说不存在信号时、您是否意味着不传输任何信号且器件处于空闲状态?

    查看热像仪检测到的环境温度和结温、如果我们使用以下公式:

    TJ = Ta +(Θja * PD) -其中 TJ 为结温、Ta 为环境温度、 Θja 为结至环境热阻、PD 为功率耗散

    我们得到:53C = 30C +(50 C/W * PD)  

    这将使 PD = 460mW、如果我们假设 VCC 为5V、这意味着消耗的电流为92mA。  在5个端口为驱动器、4个端口为接收器的情况下、通过查看图10中的图形、我可以预期电流消耗为~60mA、这将使 PD 达到300mW、温度上升接近15C、结温达到45C。 考虑到热阻是在不同于客户的电路板上测量的、因此该参数与 JEDEC 指定的 PCB 有关、并且可能与您的电路板上不同、甚至可能略高、并且可能会导致几摄氏度

    因此、要回答您的问题、当没有数据被发送或接收时、这似乎是一个很大的温度上升、但当您考虑一次性使用和启用所有9个端口时、这是有道理的。 您可以尝试在每个端口上传输/接收数据、然后测试结温吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很n´t、我没有刷新网页以查看最后一个答案。

    IC 配备5Vdc、控制输入 配置为4个驱动器和4个接收器。

    关于您的请求、是否所有驱动器和接收器都能与相同的信号和环回模式绑定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    只要信号发生器可以为每个通道提供正常信号、就可以进行通信。 我更想了解通道切换时温度会升高多少、因为这会增加收发器的功耗、从而提高结温。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1DE/RE–9DE/RE 引脚断开连接或悬空、 这是否适用于我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我´m´s 我的设计、其中的驱动器输入连接 到状态 LED、因此我认为 IC 正在升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    在原理图中、CDE2看起来是高电平、而 CDE0、CDE1和 BSR 的其余部分是低电平。 这是使端口1-4接收器、端口5-8驱动器和端口9成为接收器所需的配置。 但是、如果各个控件都悬空、它们在内部上拉、 但由于您有 CDE1、CD2和 BSR 控制端口、这应该是可以的。

    如果它们连接到 LED、这肯定会消耗驱动器的更多电流并提高功率耗散、从而提高温度。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 现在、我可以确保不需要连接1DE/RE-9DE/RE 引脚。

    端接电阻器是否会导致过热? 我在每个差分端口中使用120欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    不可以、虽然终端电阻器肯定会消耗电流并因此消耗功率、但建议在不同总线上使用120欧姆电阻器、并且不应导致过热。

    您是否在总线上获得了任何有关驱动数据的结果? 卸下 LED 是否有帮助?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    ´m、 sn65hvd09损坏、我认为过热。 我必须购买一些器件、然后再试一次。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    已理解、请在您获取新器件并可以运行更多实验时、将其发布回此主题或制作新主题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我认为过热是由于 SN74LVC 和 SN65HVD 之间的阻抗不匹配导致的、因为 SN74LVC 的输出会在该线路上引起振铃/反射、逻辑论坛的 Michael 表示。 我使用示波器测试了输出、其中捕获显示在逻辑论坛中、其中包含刊头 SN74LVC16T245:接地隔离干扰。

    我想知道是否有任何与 SN65HVD09IDGGREP 兼容的电压转换器。

    此致、

    Sam