Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245
大家好、
我想知道 RS485收发器在53°C 下工作的正常温度是否如所附图片所示。
其他。 附上原理图和 PCB 设计的剪报
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, SN74LVC16T245
大家好、
我想知道 RS485收发器在53°C 下工作的正常温度是否如所附图片所示。
其他。 附上原理图和 PCB 设计的剪报
谢谢你
塞缪尔
是的、为了实现器件功能、所有 GND 引脚都应连接到 GND 网络。 当您说不存在信号时、您是否意味着不传输任何信号且器件处于空闲状态?
查看热像仪检测到的环境温度和结温、如果我们使用以下公式:
TJ = Ta +(Θja * PD) -其中 TJ 为结温、Ta 为环境温度、 Θja 为结至环境热阻、PD 为功率耗散
我们得到:53C = 30C +(50 C/W * PD)
这将使 PD = 460mW、如果我们假设 VCC 为5V、这意味着消耗的电流为92mA。 在5个端口为驱动器、4个端口为接收器的情况下、通过查看图10中的图形、我可以预期电流消耗为~60mA、这将使 PD 达到300mW、温度上升接近15C、结温达到45C。 考虑到热阻是在不同于客户的电路板上测量的、因此该参数与 JEDEC 指定的 PCB 有关、并且可能与您的电路板上不同、甚至可能略高、并且可能会导致几摄氏度
因此、要回答您的问题、当没有数据被发送或接收时、这似乎是一个很大的温度上升、但当您考虑一次性使用和启用所有9个端口时、这是有道理的。 您可以尝试在每个端口上传输/接收数据、然后测试结温吗?
此致、
Eric Hackett
塞缪尔
在原理图中、CDE2看起来是高电平、而 CDE0、CDE1和 BSR 的其余部分是低电平。 这是使端口1-4接收器、端口5-8驱动器和端口9成为接收器所需的配置。 但是、如果各个控件都悬空、它们在内部上拉、 但由于您有 CDE1、CD2和 BSR 控制端口、这应该是可以的。
如果它们连接到 LED、这肯定会消耗驱动器的更多电流并提高功率耗散、从而提高温度。
此致、
Eric Hackett
尊敬的 Eric:
我认为过热是由于 SN74LVC 和 SN65HVD 之间的阻抗不匹配导致的、因为 SN74LVC 的输出会在该线路上引起振铃/反射、逻辑论坛的 Michael 表示。 我使用示波器测试了输出、其中捕获显示在逻辑论坛中、其中包含刊头 SN74LVC16T245:接地隔离干扰。
我想知道是否有任何与 SN65HVD09IDGGREP 兼容的电压转换器。
此致、
Sam