请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB941AS-Q1 大家好、对于其中一个接口、我使用 DSI 时钟作为 FTDI 链路的参考时钟。
我对抖动测量方法有疑问:
示波器中使用的 tie 滤波器设置是什么:它是带通滤波器(Fpclk/40 <Jitter Freq < Fpclk/20) or the HPF filter.)
是否必须为所需抖动启用此连接滤波器设置、或者可以忽略此设置并仅应用 CDR 设置?
从下面的信息中、我只看到提到的 CDR 范围设置-
-方法= PLL 自定义 BW
PLL 类型= II 类
-双路 FPD-Link 的环路 BW = f/40 (其中 f = PCLK)
-单个 FPD-Link 的环路 BW = f/20 (其中 f = PCLK)
-阻尼= 2
-目标 BER = 1e-10
此致、
SaiPraveen