This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:具有视频分离功能的 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器

Guru**** 2543570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056923/ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1-2k-dsi-to-fpd-link-iii-bridge-serializer-with-video-splitting

器件型号:DS90UB941AS-Q1

大家好、对于其中一个接口、我使用 DSI 时钟作为 FTDI 链路的参考时钟。

我对抖动测量方法有疑问:

示波器中使用的 tie 滤波器设置是什么:它是带通滤波器(Fpclk/40 <Jitter Freq < Fpclk/20) or the HPF filter.)  

是否必须为所需抖动启用此连接滤波器设置、或者可以忽略此设置并仅应用 CDR 设置?

从下面的信息中、我只看到提到的 CDR 范围设置-  

-方法= PLL 自定义 BW  

PLL 类型= II 类

-双路 FPD-Link 的环路 BW = f/40 (其中 f = PCLK)

-单个 FPD-Link 的环路 BW = f/20 (其中 f = PCLK)

-阻尼= 2

-目标 BER = 1e-10

此致、

SaiPraveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SaiPraveen、

    示波器上不需要滤波器设置、仅需要上述 CDR 设置。  

    此致、

    Casey