Thread 中讨论的其他器件:PGA450Q1EVM、 PGA460
到目前为止一直在成功使用 PGA450Q1EVM 套件。
GUI 现在无法连接到 USB 硬件、插入后 TI-GER 电路板 LED 熄灭。
拆下编程跳线。
使用 Direct TI GER Control 请求获取固件版本不会返回任何值。
电路板和 GUI 之间似乎没有通信。
固件更新是否可以解决此问题?是否可以从该状态刷新?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
到目前为止一直在成功使用 PGA450Q1EVM 套件。
GUI 现在无法连接到 USB 硬件、插入后 TI-GER 电路板 LED 熄灭。
拆下编程跳线。
使用 Direct TI GER Control 请求获取固件版本不会返回任何值。
电路板和 GUI 之间似乎没有通信。
固件更新是否可以解决此问题?是否可以从该状态刷新?
感谢你的帮助。
您好!
感谢您的提问、
TI-GER 电路板上的 LED 熄灭使我怀疑错误是否存在。
5V 基准跳线是否安装在 TI-GER 电路板上?
连接 EVM 的步骤如下:
1.将 TI-GER 板连接到 EVM。
2.连接 EVM 并为其供电(12V 正常;消耗的电流平均应为7mA)。
3.将 USB 从 TI-GER 连接到 PC。 (插入 TI-GER 电路板时、TI-GER 电路板上的绿色 LED 是否会亮起?)
4.打开 GUI。 (当 GUI 打开时、TI-GER 电路板上的绿色 LED 是否保持稳定?)
如果您有任何疑问、请告诉我
谢谢、
Jacob
尊敬的 Jack:
感谢您执行电路板交换、这似乎是 TI-GER 电路板的问题。
可能可以在 TI-GER 电路板中调试该问题、但 TI 没有发布任何有关 TI-GER 硬件的文档。 如果可能、最好检查与 TI-GER 电路板的最重要连接、以查看是否存在故障组件。
遗憾 的是、如果不购买 PGA450-Q1 EVM 或其他 EVM (例如使用 TI-GER 板的汽车爆震传感器 EVM)、则无法更换 TI-GER 板。
此外、还可以获取 PGA460 EVM、该 EVM 使用 MSP430 Launchpad 与较新的 PGA460器件连接。
如果您有任何疑问、请告诉我、
谢谢、
Jacob